This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:1)异常 SPI 通信问题和2) 2.5V/5V 输出范围

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174845/dac80508-1-abnormal-spi-communication-problem-and-2-2-5v-5v-output-range

器件型号:DAC80508

你(们)好

最近、我的客户在使用  DAC80508时发现了异常 SPI 通信问题、并且所有寄存器回读值都为0x00。 在本例中为5.5V VDD 和3.3V VIO、您可以参阅所附的以了解电源序列示波器。

5.5V VDD 和3.3V VIO 上电序列:μ s

客户尝试将 VDD 和 VIO 连接到3.3V 电源、发现 SPI 通信问题已解决。 遗憾的是、由于布局原因、客户无法捕获 SPI 信号。

请问您对这个问题的评论是什么?  

此外、我的客户希望 DAC80508具有适用于不同通道的5V 和2.5V FSR 范围(例如、OUT0~OUT3为2.5V、OUT4~OUT7为5V)、 但这里的问题是 DIV=1和 GAIN=1不建议在 D/S 中说明、客户也尝试了这个配置并且为任何代码找到了0V 电压。 请问您对此有何意见? 是否可以满足此应用要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您提到寄存器读回为0x00、但  在这种情况下、输出端的电压是否正确? 请提供原理图。  

     DIV=1和 GAIN=1仍然可以正常工作。 设计人员告诉我、不建议这样做 、以免在电源电压/基准电压组合会出现问题的情况下产生混淆。 在此测试期间、VDD 是否为5V? 或者、它们是否使用 VDD 连接到 VIO (3.3V)? 您是否可以让客户 尝试几 种不同的配置并让我知道输出?

    1:为 所有通道设置 DIV=1和 GAIN=1

    2.为   所有通道设置 DIV=1和 GAIN=2

    3、    为所有通道设置 DIV=2和 GAIN=2

    最棒的

    Katlynne Jones