This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:询问 DAC53701输出建议

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174889/dac53701-asking-for-dac53701-output-suggestions

器件型号:DAC53701

大家好、

客户希望设计 DAC53701。

DAC53701是否能够在开始时输出1.1V 的电压而不进行 I2C 控制?
请您帮助审核 并提供您的意见吗?

如果 DAC53701无法做到这一点、您是否有其他建议?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是的。 DAC53701具有可编程的非易失性存储器、可配置为在启动时输出1.1V 电压。 需要对该配置进行一次编程、方法是将 DAC 数据寄存  器设置为输出1.1V、为通用 COFG 寄存器中的输出加电、设置任何其他所需的寄存器(根据它们可能使用的功能)、然后在触发寄存器中将 NVM-PROG 位设置为"1"。

    下次上电时、输出将变为1.1V、无需 I2C 控制。  

    最棒的

    Katlynne Jones