This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53002:是否有一个由 PWM 输入控制的 DAC 芯片?

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, DAC53002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175155/dac53002-is-there-a-dac-chip-controlled-by-pwm-input

器件型号:DAC53002
主题中讨论的其他器件:XTR111

您好 TI

  是否有由 PWM 输入控制的 DAC 芯片?

 是否有由 PWM 输入控制的 DAC 芯片? 由于控制端子是 FPGA、因此只能使用两个引脚、并且外部需要输出两个4~20mA 信号通道、因此我们需要找到一个可由 PWM 控制的 DAC 芯片、然后使用 XTR111将输出电压转换为4~20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    通常使用 RC 滤波器将 PWM 控制信号转换为 XTR111的电压输入。 您在这里实际上需要 DAC 吗?

    DAC53002能够提供 PWM 输出、而不是输入。  

    最棒的

    Katlynne Jones