This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:有关数据表图的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175213/dac8820-question-about-datasheet-figures

器件型号:DAC8820

这只是 DAC8820数据表上的一个问题。
图13 ~ 14显示了 FS 误差与温度间的关系。
电路是什么样的才能获得这些数据?

DAC8820是一款电流输出器件;y 轴的单位为[mV]、因此会产生混淆...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    此器件是一款具有电流输出的 MDAC、但它们几乎总是与外部运算放大器一起使用、以将电流转换为电压:

    我不确定数据表图的确切电路是什么、但数据表的工作原理/应用部分显示了一些选项、包括双极输出级。  

    最棒的

    Katlynne Jones