This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ESP32 ADS1293

Guru**** 2388580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172394/ads1293-esp32-ads1293

器件型号:ADS1293

您好!

我还尝试将 PROTOCERT中心 ADS1293与 ESP32连接、但我无法获得正确的输出、正如您所指出 。 对此有什么建议吗? 我使用的代码由 PROTOCOT中央 给出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布您正在获得的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的输出。  

    在将 ESP32连接到 ADS1293原型模块时是否能够获得输出? 需要对 Protocral 代码进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的讨论。

    我将继续打开这个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮我解决这个问题。 您能告诉我、需要对原型代码进行哪些更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、  

    由于美国的感恩节假期、我们的回应将会延迟。  在11月28日的一周内、Chien 将返回您的位置。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Nick Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是问我还是其他客户?

    我在另一个主题中看到并回答了您的问题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166486/ads1293-garbage-output-from-ads1293-arduino-interfacing

    我们必须进行故障排除和调试、以查看您的电路板或程序是否能够正确读取和转换测试信号 ADC 代码和电压。

    此外、

    ESP32不是 TI 产品、因此我们提供的支持非常有限。

    谢谢