This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:用于为之前的2通道 ECG 设置 ADS1292R 的配置

Guru**** 2513315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174227/ads1292r-configurations-to-setup-ads1292r-for-2-channel-ecgs-from-previous

器件型号:ADS1292R

您好、香榭丽舍

客户已使用我们的 ADS1292R 进行 ECG 和呼吸检测。 在以前的应用中、它们使用 CH1进行呼吸、使用 CH2进行 ECG。

但是、在较新的应用中、他们希望忽略呼吸检测功能、并将 CH1和 CH2分别用于 ECG。

他们是否需要从硬件和软件角度进行任何更改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    由于美国的感恩节假期、我们的回应将会延迟。 我们将在11月28日的一周内再次与您进行讨论。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?

    如果不允许公开披露、请将此主题转换为内部内容并告知客户。

    谢谢