This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用低侧基准电阻器进行比例式测量时出现问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174479/ads124s08-problem-with-ratiometric-measurement-using-low-side-reference-resistor

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS1247

我采用了一个非常简单的与 ADS1247搭配使用的3线 RTD 电路、并将其应用于 ADS14S08、在该 ADS14S08中、我现在获得了固定的偏移误差。 IDAC 用于驱动电路。

该电路使用 RTD 下方的基准电阻器、并连接负极 AGND。 REF0用作电压基准(使用电阻器)、ANI0/1用于测量测试电阻器上的电压。  使用 ADS14S08时、计算测试电阻时、我得到+0.8%的固定偏移、引线电阻 会产生大约0.05%(ish)的误差。 将同一电路恢复为 ADS1247、计算得出的电阻为点接。

所有测试均已绕过 PGA。

在基准电阻器的负极和接地之间添加一个偏置电阻器来将 REFN0从 AVDD 上移一位、这一点毫无帮助。

我唯一能够获得合理答案的方法是将基准电阻器移至 RTD 上方。



是否需要特定的寄存器设置来使低基准工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    欢迎来到 E2E 论坛!  很抱歉、上周美国假期延迟了回复。  很遗憾、我无法看到您的屏幕截图、因为它托管在我无法访问的服务器上。  您可以通过拖放或使用"插入"下拉菜单并选择"图像/视频/文件"直接将图像发布到帖子中。

    我还想知道您当前对所有 ADC 寄存器使用的寄存器设置。  您可能还会发现《RTD 测量基本指南 》非常有用。  尤其是第14页的第2.3节。

    ADS1247和 ADS124S08的显著区别在于基准输入上输入偏置电流的性质。  一个常见的错误与基准缓冲器的使用(或不正确的使用)有关。  对于低侧测量、应在连接到 AGND 时启用 REFP、并禁用 REFN 缓冲器。  如果 REFN 连接到 AGND、则不应在 REFN 输入引脚上使用基准滤波电阻器。  如果使用偏置电阻器、则可以使用滤波器电阻器、并且应启用 REFN 缓冲器以增加输入阻抗。  您可能会在常见问题解答中发现有关基准缓冲 器的信息很有用。  默认情况下禁用 REFN 缓冲器、我怀疑您看到的问题与连接到 REFN 输入的输入滤波电阻器上的压降有关。

    此致、

    Bob B