This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:向 ADC3664输入满量程正弦波时的波形

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173606/adc3664evm-the-waveform-when-input-full-scale-sine-wave-to-adc3664

器件型号:ADC3664EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3664

您好!  

关于 ADC3664、AINP/M 和 BINP/M 引脚的绝对最大额定值为2.1V。 它还指出、典型输入共模电压为0.95V、输入满量程差分电压为3.2V。
如果每个端子的摆幅为1.6V、而0.95V 为公共值、则端子电压似乎超过了绝对最大额定值。
当 ADC3664输入满量程正弦波时、波形是什么?

2.如果您知道在使用具有直流耦合功能的 ADC3664EVM 时要修改什么位置、您能告诉我吗?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    对于满量程3.2V 差分输入、每个桥臂的摆幅为+0.8V 至-0.8V、中心电压为0.95V。 因此、输入引脚将看到的最大电压为0.95 + 0.8V = 1.75V、低于2.1V 最大额定值。 如果您监控每个输入引脚上的波形、它将是1.6V p-p、中心电压大约为0.95V。

    默认情况下、EVM 配置为使用板载放大器进行直流耦合。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim  

    数据表指出 ADC3664输入满量程为3.2Vpp。 在这种情况下、它是否为0.95±1.6V?

    谢谢、