This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:I2C 主设备掉电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173255/ads112c04-power-down-of-i2c-master

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS1115

尊敬的 TI 工程师:

我`m 使用 ADS112C04进行热电偶(TC)测量、如果 TC 已连接或断开、则会自动通电和断电(请参阅随附的原理图)。 在此应用中、我想在 ADS112处于断电模式时使 μ I²C 主器件保持断电状态。

用于 μ I²C 接口的上拉电阻器 R10和 R11由主器件供电、因此当主器件断电且 ADS112处于断电模式时、它们将具有低电平。 这是否会对 ADS112 在断电模式下的行为产生任何影响、例如电流消耗更高?

此致

Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、

    SCL 线路是输入、SDA 线路是输入/开漏输出。  将这些引脚悬空或连接到 GND 不应影响电流消耗。   

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的回复。 我 µA ADS1115 µA 它:睡眠模式电流消耗从~ 0.5 μ A (SCL、SDA = 3、3V)增加到~34 μ A (SCL、SDA = 0V)。 一旦 ADS112C04出现在这里、我也将对其进行测试。

    此致

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  如果您有其他问题、请告知我们。

    艺术