This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684读取 AM5728处理器的原始数据问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, AM5728, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174390/ads8684-ads8684-reading-raw-data-issue-with-am5728-processor

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: AM5728ADS8688

您好!

我们在设计中使用 ADS8684、并使用 SPI 接口与 AM5728连接。 我们能够创建 DTS 节点并启用 Linux 驱动程序。 驱动器也已连接、但我们无法 从器件读取原始值。所有通道均连接至6伏。 所有通道都将原始值显示为零。

以下是 dmesg 日志-

_________                    _________           _        _
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
             |____|                   |_|

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

Arago 2019.11 am57xx-EVM ttyS2

am57xx-EVM 登录:r[  33.752289] vmmcwl_fixed:正在禁用
[33.755801]  com_3v6:正在禁用
[33.758870]  VDD_3V3:正在禁用
[33.761937]  AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[33.775580]  pbias _mmc_omap5:正在禁用
模拟
root@am57xx-EVM:~#
root@am57xx-EVM:~#
root@am57xx-EVM:~# cd /sys/bus/iio/devices/iio:device0
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage0_
in_voltage0_offset in_voltage0_raw    in_voltage0_scale
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage0_raw
0
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage1_raw
0
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage2_raw
0
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# cat in_voltage3_raw
0
root@am57xx-EVM:/sys/bus/iio/devices/iio:device0# dmesg | grep SPI
[3.047374]   SPI spi2.0:设置:速度1000000、采样前沿、clk 正常
[3.047388]   SPI spi2.0:设置模式0、8位/w、1000000 Hz 最大值--> 0
[3.047546]   OMAP2_mcspi 480ba000。SPI:注册的儿童 spi2.0
[3.317260]   ads8688 spi2.0:从器件树中查找 Vref 电源
[3.317274]   ads8688 spi2.0:在节点/ocp/spi@480ba000/vol_ctl_adc@0中查找 Vref-supply 属性失败
[3.317306]   ads8688 spi2.0:设置:速度1000000、样本后缘、clk 正常
root@am57xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0#Š’ºrŠ²Ê’ªŠêrUE¥’U¥Íѕ镑‚ɽÿtocol é n é n é n é n é. 15
[127.286199] 正在初始化 XFRM netlink 套接字

root@am57xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0#
root@am57xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0#
root@am57xx-evm:/sys/bus/iio/devices/iio:device0#

 请帮助我们解决该问题。

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    由于培训原因、主要应用工程师无法回复您的查询。 关于您面临的问题、您能否提供使用示波器捕获的 SPI 信号(/CS、SCLK、SDO 和 SDI)的时序图? 以及您的原理图?  

    此致、

    戴尔