This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:ADS8166复位时序

Guru**** 2784425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175246/ads8166-ads8166-reset-timing

器件型号:ADS8166

您好!

在数据表中、它引用了器件的加电时间、但标题说明了异步复位。  在每次复位后、即使电源稳定、我也必须等待10 ms 以上、这是真的吗?   

我还看到最大就绪时间为4ms、并假设这是我应该等待的时间。   

感谢您对此的确认,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    ADS8166中的 PD_CNTL 寄存器的复位值为0x00、因此默认情况下所有内容都是上电的。  您要突出显示的加电时间来自将这些不同的位从1更改为0、因此延迟时间不会应用于简单的异步复位、除非相关位已设置为断电工作模式。