This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:同时3个 LED

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175274/afe4403evm-3-leds-simultaneously

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403AFE4404

我从上一篇文章中了解到、第三个 LED  是"静态模式选择、而不是动态开关选择。 该器件不支持同时运行3个 LED。"

这是评估板还是 AFE4403芯片的限制? 换言之、AFE4403芯片是否同时支持3波长运行?

上一篇文章供参考:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040302/afe4403evm-afe4403evm-configuration-for-3-leds?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE4403EVM#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表第41页和图8-18。 多路复用第三个 LED、连接到 TX3的第三个 LED 进行多路复用、因此无法与连接到 TXP 引脚的 LED 同时进行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想知道为什么它是这样实现的、而不是像 AFE4404那样同时运行3个 LED。 是否有设计优势? 也许芯片中只有一个2通道计时引擎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不允许披露/分享 IC 的详细设计/思维模式和流程。

    谢谢。