This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:关于单端输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175480/ads1248-about-single-ended-input

器件型号:ADS1248

您好、E2E 专家、

你好。

我想知道如何配置此芯片的单端输入(无差分输入)、我在手册中看到有7个单端输入可供使用。 我想实现7个单端传递采样功能、您能告诉我如何配置它吗?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    ADS1248不能用于使用单极电源测量真正的单端(接地参考)输入信号(ADS1248可以使用双极电源测量单端输入)。 ADS1248数据表的第9.3.2.1节对此进行了说明。

    可使用单极电源进行伪差分测量、其中负输入偏置为一些固定的非零电位、例如2.5V。  

    布莱恩