This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:关于 LMK04828 clkin1输入阻抗匹配问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175486/ads54j60evm-about-lmk04828-clkin1-input-impedance-matchingquestion

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的 TI:

我使用 clkin1作为频率为100Mhz 的外部时钟输入、并在原理图中发现 R42未连接。 但是、根据用户指南 LMK04828、如果使用 clkinX 作为单端输入、则应具有50欧姆的电阻以匹配阻抗。 我是否应该手动添加 R42以获得更好的性能? 随附评估板原理图和 LMK04828用户指南第104页。 感谢 Advance 的帮助。

刘淑仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒伊

    我不是100%确定这会有多大帮助、但可以随意尝试。 理想情况下、R42和 C81应尽可能靠近 LMK 放置、但在该 EVM 上、它们不应尽可能靠近 LMK。 根据这种放置方式以及您用于外部时钟的频率、添加此电阻器可能有帮助、也可能不有帮助。

    在添加了此端接电阻器的情况下、您可能需要从信号发生器施加更多功率。

    此致、

    Jim