Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2007 您好!
我们将 TSC2007用于 电阻式触摸屏控制、我们测试 Gline 或 click 控制器的功能、
轻按屏幕时、线或点将显示在错误位置或移动的时间段上、但我们几乎不按屏幕、这是正常的;
因此、请提供您对此案例的评论以及用于评估的原理图、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅以下视频、如果这是正常情况、请告知。 谢谢。