This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03:使用 ADS131M03的电表

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174006/ads131m03-e-meter-using-ads131m03

器件型号:ADS131M03
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

大家好、

我们是否有使用 ADS131M03的单相电表参考设计? 我正在寻找替代 ATT7053C 的解决方案。

谢谢

BRS

Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    下面是使用 ADS131M04的参考设计、ADS131M04是与 ADS131M03同一系列中的 ADC。 供参考。 我没有找到基于单相仪表的 M03 ADC 的参考设计。  

    基于两相罗氏线圈的电表模拟前端电路

    客户是否计划使用 Rogowski 线圈、CT 或分流器进行电流测量?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="13900" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174006/ads131m03-e-meter-using-ads131m03/4419135 #4419135"]客户是否计划使用 Rogowski 线圈、CT 或分流器进行电流测量?

    我想他们不会添加  Rogowski 线圈、他们现在使用了 ATT7053C。 但我也会向他们推广这种解决办法。

    谢谢

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    感谢您的信息。

    此致、

    戴尔