This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:设计 ADS131M02

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174980/ads131a02-design-ads131m02

器件型号:ADS131A02
主题中讨论的其他器件:ADS131M02

大家好、

我有一些问题、需要您在设计 ADS131M02 ADC 插座时进行检查。

  1. 引脚11是否同步/复位未连接到 MCU、只需在上电时使用 RC 复位?
  2. 是否可以将引脚13 DRDY 连接到 MCU?应如何设计它?
  3. AIN_P 是否可以在 AIN_N 信号接地的情况下测量负电压信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您提到了两个 ADC 器件型号、我假设您正在讨论 ADS131M02。 请参阅以下有关您的问题的反馈:

    1. 只需将 RESETn 引脚连接至高电平(或使用 RC 滤波器),请参阅 ADS131M02数据表中“最小接口连接”部分的示例电路。
    2. 是的、您可以盲目地从 ADS131M02读取数据、而无需监控 DRDYn 信号。 然后、您将不知道您是再次读取旧数据还是读取新数据。 但是、该器件还为每个 ADC 提供了 DRDY 状态位、您可以检查这些状态位以查看新数据是否可用。
    3.  您的配置正常。 任何一个模拟输入都可以摆动到低于 GND。

    BTW: 原理图显示 CSn 连接到高电平。 这不奏效。

    此致、

    戴尔