This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:电流输出取决于内部/外部 Vref

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175258/dac63204-current-output-dependency-on-internal-external-vref

器件型号:DAC63204

关于 DAC63204组件、数据表提到如果更改了一些寄存器值、它可以提供+/-250uA 电流输出。 施加的基准电压是否影响可获得的电流输出范围? 还是在提供电流时未考虑内部/外部电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    否、 内部/外部基准(在 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中选择)不会影响电流输出范围。 电流输出范围在 相应通道的 DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG 寄存器中配置:

    并且根据 电流输出模式部分给出的公式、使用 DAC-X-DATA 寄存器更改输出:

    在 共模寄存器中、每个通道被设定为电流或电压输出模式。  

    因此、如果您处于电流模式、则可以通过  DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG 寄存 器设置范围、如果您处于电压模式、则可以通过 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中选择的基准和增益设置设置设置范围。

    最棒的

    Katlynne Jones