This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ800:ADC09QJ800-Q1

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175023/adc09qj800-adc09qj800-q1

器件型号:ADC09QJ800

您好!

我正在研究如何计算此情况的 SYSREF:

800MHz 时钟、9位、8B/10B、4通道。

此致、

Giora

-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您会看到 JMODE3。 在具有800MHz 时钟的 JMODE 3中、SerDes 速率= DEV CLK X R 系数、来自表8-16工作模式。 R = 12.5

    SerDes 速率= 800MHz x 12.5 = 10Gbps。

    Sysref freq = Serdes 速率/(K x F x 10 x n)、其中 n 是正整数1、2、3…

    让我们从上面的表中选择 K = 32、F = 5、n = 1

    Sysref 频率= 10Gbps/(32 x 5 x 10 x 1)=> 6.25MHz  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔、

    谢谢你。

    Giora