This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:数据转换器论坛

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175215/ads131m08-data-converters-forum

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: INA350

我们正在寻找可用于测量四分之一桥配置中应变的同步采样 ADC。 它必须用于施加极慢/静态以及冲击应力的情况。 因此、最好采用同步采样。

为了提高精度、将进行数据平均计算。因此需要更高的采样率。

所需的通道数为16。  电桥的电源电压为5V、将使用量程为2的350欧姆应变仪。

我们正在寻找2微应变的应变分辨率。

一直在探索 ADS131M08以实现上述目的。

请确认此 ADC 是否可用于此应用、以及在将此 ADC 用于此类精密应用时是否需要注意任何特定点。

此外、如果任何经济型差分放大器适合缓冲输入、我们可能不需要缓冲级的任何增益。 (考虑 INA350)

谢谢

IVR