This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:用于应变测量的同步采样 ADC 选择

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, INA350, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175214/ads131m08-simultaneous-sampling-adc-selection-for-strain-measurements

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: INA350ADS131E08

我们正在寻找可用于测量四分之一桥配置中应变的同步采样 ADC。 它必须用于施加极慢/静态以及冲击应力的情况。 因此、最好采用同步采样。

为了提高精度、将进行数据平均计算。因此需要更高的采样率。

所需的通道数为16。  电桥的电源电压为5V、将使用量程为2的350欧姆应变仪。

我们正在寻找2微应变的应变分辨率。

一直在探索 ADS131M08以实现上述目的。

请确认此 ADC 是否可用于此应用、以及在将此 ADC 用于此类精密应用时是否需要注意任何特定点。

此外、如果任何经济型差分放大器适合缓冲输入、我们可能不需要缓冲级的任何增益。 (考虑 INA350)

谢谢

IVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IVR、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。 如需了解桥接应用的 ADS131M08和 ADS131E08解决方案之间的主要区别、请参阅如下所示、我的同事(Bryan)创建的两个方框图如下所示、如果您有任何疑问、请告知我。

    • ADS131M08仅支持3.3V 工作电压、外部基准电压限制为1.25V (最大1.3V)。 需要使用以下方框图中所示的精密电阻分压器对电桥激励电压进行分压、以便将其馈入 ADC 以进行比例式测量。 由于 ADS131M08没有集成的 VREF 缓冲器、因此还需要一个缓冲器。
    • ADS131E08可直接支持+5V 激励电压、无需分压器或缓冲器、还可支持高达+5V 的外部 VREF 以进行真正的比例式测量。 ADS131E08提供低增益设置(高达12)。 在许多情况下、这些低增益下的噪声性能就足够了。

        

    此致、

    戴尔