This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电源10V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174452/dac8775-supply-10v

器件型号:DAC8775

DAC8775是否可以在10V 电源下运行?

需要内部基准的稳定性数据。 如果是数据表的一部分、您能帮助分享或指出数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 将在周一从美国假期回来时作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、


    DAC8775第6页上的建议运行条件表明最小 PVDD 电源为12V。

    内部基准上没有太多的稳定性数据可用。 但是、数据表确实指出内部基准的最大容性负载为600nF。


    吴约瑟