This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8504:有关外部电容器 ESR 的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS8505, ADS8508, ADS8504, ADS7804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176167/ads8504-question-regarding-esr-for-external-caps

器件型号:ADS8504
主题中讨论的其他器件:ADS8509、 ADS8505、 ADS8508、 ADS7804

在另一篇文章中、我们讨论了有关 ESR 要求的一些详细信息。
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1131257/ads8508-selecting-capacitors-for-cap-ref-vana/4360073?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=darren%20ads8508#4360073 

概括地说、最终结果是:

- ADS8509 DS 图23显示了 ESR 与 SNR 间的关系。 我们可以看到、该器件专为较低的 ESR 电容器而设计。
- ADS8505 DS 图17显示了 ESR 与 SNR 之间的关系。 我们可以看到、该器件专为各种低 ESR 电容器而设计。
总结说、ADS8508具有与 ADS8509相似的结构、因此、与较高的 ESR 电容器相比、对于较低的 ESR 电容器更有效。 但没有类似的 ESR 与 SNR 图。

我现在要问的是有关 ADS8504的问题。
这是 ADS8505与 ADS8508具有的串行 I/F 类型是否相同的器件、与 ADS8508具有的串行 I/F 类型是否相同?
如果是、那么 ADS8505的 ESR 图应该与 ADS8505 DS 的图17类似、或者与 ADS8509的图23类似、或者它是一种不同的设计并且有自己的特性吗?

这有助于选择合适的电容器。
在电流设计中观察到一些类似的输出代码变化;类似于 ADS8508中的变化(通过从钽电容器切换到陶瓷电容器来求解)

编辑:
对 ADS7804有相同的问题。 器件的 ESR / SNR 图是什么样子?
是否存在用于更宽 ESR 范围的内部补偿? 等等...

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、ADS8504基于与 ADS8505相同的过程、只有接口发生了变化。  理想情况下、ADS85xx 器件 CAP 引脚上的 ESR 应保持在3欧姆以下。  ADS7804和该系列的其余产品均采用不同的工艺构建。  ADS78xx 器 件于20世纪90年代初/中期从原 Burr-Brown 公司获得、而在高质量陶瓷电容器被广泛使用之前、这就是该系列器件提到钽电容器而不是当时普遍使用的铝电解电容器的原因。  遗憾的是、ADS78xx 系列器件没有可用的 ESR 图。