This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:推荐用于控制板的电路板或任何解决方案

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176189/dac81416evm-board-or-any-solutions-recommended-for-control-board

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81416

在我的项目中、我希望生成尽可能多的模拟输出。

详细而言、我正在尝试使系统能够读取外部代码(例如 MATLAB)或保存的代码、并根据代码向每个引脚生成模拟电压输出。

示例  

 随着时间步长的继续、

1引脚: 1V - 2V - 3V - 3V - 1V -...  

2引脚:2V - 1V - 3V - 1V - 2V -...  

3引脚:1V - 2V - 1V - 3V - 1V -...

(笑声)

应独立控制每个引脚、但每个引脚时间均同步。  我需要尽可能多的输出引脚(至少64个、越多越好)

我的同事建议将许多 DAC 一起使用、但我想知道这些 DAC 是否可以与时间同步一起控制。

如果有适合此应用的解决方案、如果您能推荐、我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    DAC 输出可与 LDAC 引脚同步连接(DAC81416 数据表的第23页)。 所有通道的输出仅在触发事件发生时才会更新。 甚至可以将此触发器与您用于实现所需引脚数量的所有其他器件同步。 DAC81416将是您的应用的理想选择。 器件 数据表的第37页 将帮助您获得激活同步模式所需的正确寄存器和值。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、  

    Illia Volkov