This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:测试模式寄存器

Guru**** 2913220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176336/adc3663-test-pattern-register

器件型号:ADC3663

您好!  

  根据表8-22、需要为  16位 ADC 设置斜坡模式。如何设置 REG0X14/15/16?

 1. REG0x15[bit7-5]=010)、选择斜坡模式;

     2.要为16位 ADC 设置斜坡模式)、应将"00100"发送到 reg0x14[bit4-0]=00100、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    以下是将该器件置于16位斜坡模式的寄存器:

    0x14 0x04

    0x15 0x00

    0x16 0x44

    这会将自定义 PAT [17:0]设置为值0x4、将测试 PAT B 设置为0x2、将测试 PAT A 设置为0x2、从而为两个通道启用斜坡模式。

    此致、Chase