This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:断电状态电源电流

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173024/ads7950-power-down-state-supply-current

器件型号:ADS7950

大家好、

我想在电池供电型器件中使用 ADS7950、并希望在数据表中澄清一些信息。 数据表指定的"断电状态电源电流"为1uA。 我想澄清一下、这是模拟和数字电源的总断电电流吗? 由于有两个电源轨、我希望确保睡眠模式下的总电流消耗足够低、以满足我的应用需求。

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我认为电流是指模拟电源。  数字电源电流主要来自数字通信的开关电流、当通信停止时、应降至非常低的值。  我们将测量此值以进行确认。  这可能需要几天时间。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的参与、我们非常感谢您通过此测量来确认功耗。

    同时、我能否澄清一下、当数字+VBD 电源开启时、模拟+VA 电源必须始终开启?

    即、当数字电源打开时、无法关闭模拟部分?

    这就是我从数据表的第51页中解释的内容。

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、我们今天要测量它。  艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    此案例是否有任何更新?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  我们在上周的末尾度过了一个假期。  我们测量了该器件以阐明数据表。  结果如下。  如果您有其他问题、请告诉我。

    1uA 是模拟电源(+VA)。  在静态条件下、VA 图为1.09mA、我看到断电时它将达到大约100nA。 数字电源 VB 是动态的。  当为静态时、它仅消耗3.7uA 的电流。  当您实际转换数据并使用 SCLK、DOUT 等时、它会变得更高 我们没有发现任何电源定序问题。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    非常感谢您给我提供这些测量结果。 这有助于大量澄清信息。

    我关于电源的问题与数据表第51页有关。 它指出模拟电源必须始终大于或等于数字电源。 这是否意味着在数字电源打开时无法关闭模拟电源?

    还是一个电源是打开还是关闭都无关紧要?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于正常运行、必须打开电源。  关闭模拟电源不会损坏器件或导致过多电流流动。  您无法在此模式下操作设备。

    艺术