This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:ADS7953初始化寄存器

Guru**** 2835565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175993/ads7953-q1-ads7953-initialize-register

器件型号:ADS7953-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS8168

你(们)好

我的客户有三个问题、如下所示:

1.您可以向我分享初始化寄存器列表吗? 客户想知道器件何时上电、需要设置哪个寄存器?

2.根据问题1、当 器件完成初始化时、如何读回该寄存器以确认寄存器不会出现问题

3.当 ADC 正常工作时,我们是否有故障寄存器来判断 ADC 的正常工作? 我在数据表中找不到类似的寄存器。 如果没有故障寄存器,如何确认 ADC 工作正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面 是 Excel 中的寄存器汇总。  

    • 简而言之、模式控制寄存器的复位状态设置为 D15-12 = 0001、以选择手动模式作为加电默认值。  位 D11-D0设置为零。
    •  GPIO 寄存器设为全零。   
    • 报警寄存器没有默认值、必须对其进行编程才能工作。

    2. 没有机制回读该器件的寄存器编程。  ADS8168是一款较新发布的器件、更复杂、分辨率更高(16位)。  ADS8168允许读取寄存器。

    3. 该器件没有任何故障寄存器或自诊断功能。  您希望发现哪种故障?  

    但愿这对您有所帮助。  如果您有其他问题、请告诉我。

    艺术  

    e2e.ti.com/.../ads7953_2D00_registers.xlsx