This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:TI 的 AD7616/7617等效产品

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173289/ads8686s-ad7616-7617-equivalent-from-ti

器件型号:ADS8686S

你好

我们一直在使用 Analog Devices 公司的 AD7616/AD7617。

出现了电源问题、我们一直在为这些 ADC 的需求而困扰

您能否建议 TI 提供合适的 P/N?

我们可以使用12位至16位的分辨率、12个或更多通道和+/-10 V 输入。

采样率、我们可以灵活地使用它。

感谢您为克服这种供应限制而提供的任何支持。

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    明天让我再给你一个更好的回复。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cole 在节日期间迅速回复。

    期待您的回复。

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我想我会告诉你我已经在病假了、我会尽快回复你。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    不幸的是、我没有一个好的解决方案。 如果  您不介意低至12位分辨率、最好的猜测是将1个 ADS8686S 替换为2个 ADS8638。 很难同时找到所需的电压和通道数。 感谢您告知我们您的需求。  

    最棒的

    Cole