This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300-Q1:ADC 应用问题

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174959/adc09qj1300-q1-adc-application-questions

器件型号:ADC09QJ1300-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00304TPS22917

您好专家、

我不熟悉 ADC 器件、客户对器件应用有几个问题、请在下面找到问题、

ADC09xJ1300的输出引脚:D8-+、D8-... 这些引脚的用途是什么? 如何区分 A、B、C、D 的四个通道、这些通道的结果是否反过来输出?

2.客户想要使用以下参考设计、是否可以移除50MHz VCXO 并使用 FPGA 的内部 VXCO?

3. 从 上面的图 B-3中、是否可以移除 LMK00304? 这有什么作用? 其他引脚同步、SYSREF、PLLREF0的功能是什么? 需要 FPGA 提供哪些信号?

从下图中可以看到、如果 Y2始终正常工作、TPS22917是否是必须的?

5.当温度超过目标值时,TDIO+/-如何工作?

感谢你的答复。

此致、

布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    ADC09xJ1300的输出引脚:D8-+、D8-... 这些引脚的用途是什么? 如何区分 A、B、C、D 的四个通道、这些通道的结果是否反过来输出?

    引脚 D0+、D0-…D7+、D7-是高速串行器/解串器通道。 ADC 的输出数据将根据 JMODE 选择发送到这些通道上。 每个 JMODE 在数据表的表8-21至表8-36中都有传输层表、该表描述了如何在不同通道上封装来自不同通道的数据。  

    2.客户想要使用以下参考设计、是否可以移除50MHz VCXO 并使用 FPGA 的内部 VXCO?

    客户是否希望使用 ADC PLL? 如果是、我建议改用 EXT REF 转 ADC PLL 选项。  

    在 FPGA 和 ADC 之间针对8b/10b 模式使用 SYNC 引脚进行 JESD 握手过程。 sysref 信号可用于实现确定性延迟。 PLLREFO 复制提供给 ADC PLL 的时钟信号作为参考。 仅需要 FPGA 提供的信号信号。 其他信号从 ADC 路由到 FPGA。 sysref 信号可以来自 FPGA、也可以通过外部时钟发生器进行验证。  

    4.如果卸下了负载开关,Y2将通过负载开关供电,Y2将不会通电。  

    5. Tdiode +-是位于 ADC 芯片内部的二极管。 它仅用于从 ADC 读取温度。  

    此致、

    Neeraj