请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81408 VCC 电源是否需要 LDO 来实现稳定的输出? 直流/直流稳压器能否为 VCC?供电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VCC 电源是否需要 LDO 来实现稳定的输出? 直流/直流稳压器能否为 VCC?供电
您好!
它取决于输出放大器的 PSRR 和 DCDC 的频率。 通常、我们的器件具有有限的带宽、因此、超过~500kHz 的噪声可能需要从外部进行滤波。 我们通常不会看到比-60dB PSRR 更好的情况、因此它取决于电源纹波的幅度。 如果您知道开关频率、则可以使用一些技术来进行滤波。 您可以通过在电源引脚上添加更多分立式电容器或串联电阻器来提高噪声性能、从而帮助降低噪声。
谢谢、
Paul