This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:使用 REF3140的推荐电压基准电路的电容器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175938/ddc114-capacitors-for-recommended-voltage-reference-circuit-using-ref3140

器件型号:DDC114

你好、

在我们的设备中、我们 使用的是 DDC114 ADC。 目前、我们正在尝试最大程度地降低噪声并提高数据采集的长期稳定性。

对于基准电压生成、我们一直使用推荐的电路(DDC114数据表第11页的图6)。 我们的问题涉及此电路中使用的电容器。

由于尺寸限制、我们必须在钽电容器和 MLCC 电容器之间进行选择。 我们在数据表中没有发现任何有关电容器类型的建议。 如果目标是最大限度地降低噪声并提高基准电压的稳定性、那么该应用中首选哪些电容器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不是电容器和电压基准专家。

    但是、根据评估 KTI/board (EVM)原理图、它使用的大多数

    Murata 的陶瓷晶片电容器

    因此、您可能需要

    在下开一张 e2e 票

    和/或

    联系 Murata 的应用工程师、了解他们是否对您的需求/选择 钽和 MLCC 有同等的建议。

    之后、您可以进行一些 A/B 测试比较、看看不同的电容器是否会影响性能?

    谢谢、