This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54j40 ENOB

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175266/ads54j40-ads54j40-enob

器件型号:ADS54J40
主题中讨论的其他器件: ADC3683

您好、支持

 当 Fin = 10MHz 时、ADSj40的 ENOB 约为11.3位。 如果我需要将信号数字化为50kHz 或100KHz、 ENOB 将是什么?

是否有用于较低频率范围信号的表格?

谢谢

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    在低于10MHz 的频率下、ADC ENOB 将相同。 但是、由于您将对低电平信号进行采样、因此您需要进行直流耦合。 这意味着您需要使用放大器来驱动 ADC 的模拟输入。 这将在您级联两个器件时降低 ENOB。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob。   

    感谢您提供信息。  我们确实使用直流耦合。  我们有一个到差分放大器的远程电压传感器器件输出。  放大器的电压范围为+/-0.9V。  15m 电缆后 、信号通过滤波电容器连接到 ADC 输入。 远程传感器信号  的频率范围 为50kHz 至 10MHz。  因此、在我们的应用中、我们需要检测所有频率范围。

    那么、这种连接是否正确?? 当您说与 OPA 一起使用时、降低 ENOB、这意味着什么?

    如何计算?

    另外、对于 ADS54j40 ENOD、 最高的数字为11.3位。 在数据表中、它声称 ADC 为14位、11.3位是它能实现的最佳吗??

    谢谢你。

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    请提供您计划执行的操作的方框图。

    放大器将具有固有噪声、ADC 将具有固有噪声。 这主要是热性能、是您使用的任何连接了电源的有源器件所固有的。

    实际上、您将 RSS (平方和根)放大器的噪声和 ADC 的噪声加在一起。 这将影响整个系统或信号链的整体噪声。

    这是一篇介绍如何进行噪声计算的文章。

    https://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-230.pdf

    和  

    https://www.analogue.com/en/technical-articles/an-inside-look-at-high-speed-analogue-to-digital-converter-accuracy-Part-2.html

    如果 ADC 的数据表中注明的是11.3ENOB、则这是可以达到的最佳效果。 从14位到11.3位/ENOB 的下降是 ADC 的热噪声。

    同样、噪声白皮书的链接应说明这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 提供的信息。

    请参阅随附的图表。

    如果 ENOB 主要与热噪声相关、 在不同温度下运行时是否有规格? 我在数据表中看不到它。

    谢谢你。

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 LI、

    数据表中涵盖了 ADC 的温度范围、因此所有规格编号都将涵盖 PVT 或工艺、电压和温度范围。

    因此、如果您认为需要更多的 ENOB、则可能需要查看其他器件、如16或18位。 我们想到了 ADC3683。 请参阅链接:

    www.ti.com/.../ADC3683

    此致、

    Rob