This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:ADS5560

Guru**** 2975390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS4149, ADS4128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174694/ads5560-ads5560

器件型号:ADS5560
主题中讨论的其他器件: ADS4149、 ADS4128

大家好、

我们的设计中使用的是 ADS5560、ADS4128、ADS4149 ADC。 我们使用24MHz 作为采样时钟。 在测试时、我们看到模拟输入信号存在时钟谐波。 我们在频谱 analyzer.e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Schematics.pdf 中捕获了这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面显示的频谱图是什么 ADC 输出? 您提到的这三个问题都是吗? 模拟输入的频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图适用于 ADS4149。 输入频率为328MHz 且 fs = 24MHz。 对于其他 ADC、我们还看到输入信号中存在时钟谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有输入的情况下、输出看起来是什么样子? 您仍然看到时钟谐波吗? FPGA 的时钟是否有可能导致这种情况?

    输入引脚上时钟的振幅是多少? 您是否有办法插入外部时钟源来解决此问题?

    请发送您的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    问: 在没有输入的情况下、输出看起来是什么样子?  您仍然看到时钟谐波吗? FPGA 的时钟是否有可能导致这种情况?

    响应:如果没有输入、输出看起来会产生噪声。 是的、我们在未提供输入的情况下看到了 ADC 模拟输入中的时钟谐波。 验证我们是否擦除 FPGA 代码、以及 ADC 输入中是否存在时钟谐波。

    问: 输入引脚处的时钟振幅是多少?

    响应: 对于 ADS4149和 ADS4128、幅值为1.8V、而对于 ADS5560、幅值为3.3V

    问: 您是否有办法插入外部时钟源来解决此问题?

    响应: 我们尝试了板载 PLL 和外部函数发生器。 但响应是相同的。

    ADC 模拟输入中仍然存在时钟谐波。

    寄存器设置、以供您参考、

    x"41C0"、x"3D80"、x"4208"、x"DF30"、x"2503"、 x"2500"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariprasanth

    此问题可能与您的电路板布局有关。 您能否发送您的 PCB 设计文件供我们查看?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我能否将布局文档发送到邮件而不是论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了我的电子邮件信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已发送布局文件供您查看。