This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:TSC2017 &TSC2014是否为 P2P?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175039/tsc2017-tsc2017-tsc2014-is-p2p-or-not

器件型号:TSC2017

TSC2014IYZGT 和 TSC2017IYZGR 是否可以由 P2P 替代?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的引脚6在 TSC2017中用作 PENIRQ。

    器件的引脚6是多功能引脚、用作 PENIRQ/PINTDAV。