This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:布局建议(接地)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175500/ads8028-layout-recommendations-grounding

器件型号:ADS8028

您好!  

客户正在寻找有关如何为 ads8028布局 GND 的布局建议。

我们为 ADS8028、AGND 和 DGND 提供了分离电源

是否建议布局更小的 AGND 区域并将 AGND 区域单点连接到更大的 GND?

单点连接的首选位置是什么?

还是最好避免使用单独的 AGND 平面?

有关旁路电容器的信息。  去耦合?  

* REF 至 AGND (6)、

* AVDD (10)至 DGND (9)

* DVDD (16)至 GND 平面

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果您仔细查看 ADS7038EVM-PDK 用户指南、您会发现布局与原始 ADS8028EVM 上使用的布局非常相似。  有一个 GND 平面、其数字跟踪布线远离模拟输入。  旁路 AVDD/DVDD 并在1uF 至 GND 的条件下进行衰减。