This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:对 AFE5832LP EVM 进行编程

Guru**** 2868430 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176580/afe5832lpevm-programming-afe5832lp-evm

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP

尊敬的所有人:

我希望你们做得好。 我为我的项目购买了 TX7332 EVM 和 AFE5832LP EVM、以打造便携式超声波传感器。 我在对发送器板 TX7332 EVM 进行编程时得到了您的帮助。 现在、我需要对 AFE5832LP EVM 进行编程。 由于手册中 AFE5832LP EVM 的大多数编程信息都是关于将该板与 LVDS 采集板 TSW1400配合使用、因此我很难对该  AFE5832LP EVM 进行编程。 我不确定我的 AFE5832LP EVM 是否正常工作。

例如 、AFE5832LP EVM 手册中有一个有关 其 ADC 时钟源配置示例的图。 但是,它不会像图中所说的那样精确地工作。 我真的需要及时的帮助才能从我的项目的这一部分继续。 我已经联系过几次、如果您能帮助我对我的评估板进行编程和测试、我将不胜感激。

谢谢、
鲁兹贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rouzbeh、  

    由于您的请求是特定的、我们已经通过电子邮件进行了此对话、因此我将在此处回答您的问题。  

    但是,对于将来的请求,我敦促你说明你的确切问题是什么。 这对所有有关各方都是有效的。 例如、"它不会像所解释的那样精确地工作"并不是真的告诉我任何东西。 您必须假设我不知道您的问题。 因此、您必须解释您尝试了哪些配置(硬件和软件配置)以及哪些配置不起作用、并展示一些证据证明您是如何得出这一结论的。 我们可以从那里获得帮助。  

    我相信您将本着正确的精神接受这一反馈、 并在下次提出更多的问题。  

    谢谢、

    Karthik