This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:关于 BASE 引脚

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176295/dac161p997-about-base-pin

器件型号:DAC161P997

大家好、

 

对于 base 引脚、我有两个问题。

 

[第1季度]

您能否告诉我们 NPN 晶体管的推荐器件型号和参数(例如、HFE=xx 等)?

 

[第2季度]

我知道不需要基极引脚的外部电阻器。

我的理解是否正确?

如果不需要(需要外部电阻器)、您能告诉我们原因吗?

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    Q1:我们在类似应用中使用的 NPN BJT 是 SMMBT3904LT3G。 我们不是在寻找特定的参数、而是一个兼容的 BJT。

    Q2:是的、您无需在基极引脚上使用外部电阻器。

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏