This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:调整 ADC 的偏移

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176068/ads8861-adjusting-offset-of-adc

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件:ADS8860

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

我们在现有设计中使用 ADS8860。  我想向 AIN 引脚添加失调电压。  数据表显示、我需要将其保持在+/- 0.1V 之间的接地电压。 一位 FAE 告诉我、我可以从 ADS8860切换 至 ADS8861、然后在 AIN 上产生更大的信号。 但是、这些器件共享数据表、其中没有任何内容表明我可以将该系列中任何器件的 AIN 从+/-0.1V 的接地位置上移开。

AIP 引脚中的信号摆幅为1.6V 至2.6V。 查询的目的是、我希望在 AIN 引脚上放置一个1.5V 信号以消除该失调电压。 可以使用 ADS8861实现吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    1. ADS8860是一款具有接地感测功能的单端器件。  通常、在该器件上、负输入端直接接地、但可以远程感测接地电位、并且与器件接地稍有不同。   
    2. ADS8861是一款真正的差分输入器件。  这意味着任一输入均可连接至-0.1V 至 Vref+0.1V 范围内的任何电压、器件将测量 AINP 和 AINN 之间的差值。   
    3. 请参阅以下列出的区分这两种器件的主要规格。
    4. 为了直接回答您的问题、ADS8861允许您将1.5V 连接到 AINN、并将您的信号(1.6V 至2.6V)应用到 AINP。  它将减去两个信号 AINP - AINN。  我认为这不需要产生比使用 ADS8860更好的精度、而是以数学方式减去1.5V。  然而,这是可能的。
    5. ADC 输入类型视频 解释了单端、差分和真差分之间的差异。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art

    以下是几个跟进要点:  1. 您在哪里找到了车床台?  我查看了所有 ADS886X 数据表、但没有看到。

    2. 精度不是我要解决的问题。  现在、由于我们的器件没有输入、并且由于器件上存在偏置、ADC 看起来会报告半轨输入。  将此电压添加到 AIN 只是为了掩盖另一个问题。

    我感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art

    以下是几个跟进要点:  1. 您在哪里找到了车床台?  我查看了所有 ADS886X 数据表、但没有看到。

    2. 精度不是我要解决的问题。  现在、由于我们的器件没有输入、并且由于器件上存在偏置、ADC 看起来会报告半轨输入。  将此电压添加到 AIN 只是为了掩盖另一个问题。

    我感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    1. 我怀疑您可能有一个旧的数据表。  我看不到 ads886x 数据表、但这两个版本有两个单独的数据表。   

    http://www.ti.com/lit/gpn/ads8860 -第6页顶部。

    http://www.ti.com/lit/gpn/ads8861 -第3页顶部

    2. 我不确定我是否完全理解屏蔽的问题、但如果您 想进行差分测量、ADS8861应该适合您。

    此致、

    艺术