This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:SPI 模式

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176144/dac70501-spi-mode

器件型号:DAC70501

此设备使用的 SPI 模式是什么,模式0 ?、模式1 ?、模式2 ?、模式3 ?。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、  

    (已编辑答复)

    在数据表的第10页上有一个 SPI 的时序图。  数据在上升沿移位、在下降沿采样/捕捉。 因此、支持的 SPI 模式为模式1和2。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Illia Volkov