This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:错误6004

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176728/ads131e08evm-pdk-error-6004

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

你(们)好。

我的客户在所示的图中遇到 ADS131E08EVM GUI 错误。 在他们正常使用之前、他们现在发现了此错误。 您是否对出现此错误的原因有任何看法? 硬件和笔记本电脑没有变化。 我们在不同的笔记本电脑上尝试了两个板、但实际上连接了电缆、错误是相同的。 请帮您解决问题。  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    这可能与 以下问题的行为有关: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011400/ads131b04-q1evm-device-not-supported---error 和 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/187089/ads1259-error-code-6004 您是否可以按照相同的步骤操作并发布您看到的错误消息或行为?

    遗憾  的是、我相信您不能使用 ADS131M08 EVM GUI 而不是 E08 GUI、但欢迎您尝试。 不管怎样、EEPROM 可能已被错误编程、我会让我们的软件团队了解他们是否有任何意见。

    或者、这 可能是 因为在安装过程中未正确安装 LabView 运行时引擎、或者您没有以管理员身份安装或运行程序、因为 GUI 很难(或无权查找)运行 GUI 所需的 LabVIEW VIS。

    最棒的

    Cole

    编辑:来自软件团队:  

    "我们只能猜测这个问题、但我认为它可能与尝试写入 C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\目录中的文件有关。 当应用程序尝试写入程序文件(x86)时,Windows 的现代版本不喜欢它,并且该 GUI 最初不是为旧版本的 Windows 开发的。

     (笑声) 尝试 将应用程序目录复制到不同的位置(不受 UAC 保护)并从新位置运行…执行此操作时,程序将提示用户输入 cstyx.dll 的位置(以前位于 C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\ADS131E08EVM\lib_13xe08\styx\win32"子目录中)。