This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:测量平均电压值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176849/ads7951-measuring-of-average-voltage-value

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件: ADS7128

尊敬的先生,请回答

我需要测量“平均电压值”-我们将其称为这样的值,因为该值不能称为 RMS。

 我有信号源、图1。 信号频率–50Hz。 我将其馈送到运算放大器整流器、并具有信号图2。 然后、我将其馈送到运算放大器积分器、并具有信号图3。 (放大器由 正5V 和 负5V 供电)。 然后、我将信号馈送到 ADC。 ADC 具有5V 基准电压。

 我现在只需要+5V 电源、而我有+2.5V 基准(或 +5V)用于 ADC 操作。

 我可以使用运算放大器生成以下信号–图4。

问:如何使用 ADS7951等 ADC 才能获得与之前相同的结果?

我理解这一点:我是否需要以大约0.1 - 0.2ms 的间隔获取信号样本、然后计算平均值?

要应用什么 ADC 电路?

请参阅附件中的图1 - 4。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

  e2e.ti.com/.../Letter-1_5F00_-ADC_5F00_figures.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我们有一个类似于 ADS7951的 ADC、它在内部执行真正的 RMS 计算 (ADS7128)。  您可能需要查看此器件、以查看这是否是一个不错的选择。   使用任何 ADC、您可以对结果进行后处理数学运算。  因此、如果您希望实现与放大器在后处理中所采用的精确方法、您需要执行以下操作:

    反相小于零的信号。

    2.以数学方式集成修改后的信号。  数学集成有许多方法(搜索 梯形集成以找到一种常见方法)。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art、谢谢您

    此致、

    Vladimir Maumenkov