This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:半导体制造工艺节点是什么?

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175754/adc128s102-sep-what-is-the-semiconductor-manufacturing-process-nodes

器件型号:ADC128S102-SEP

您好、专家、

我的客户希望了解 有关  ADC128S102-SEP 的半导体制造工艺节点。

我认为它的范围可能在65nm~300nm 之间、对吧?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我来看看这个、我会再给你回看  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息不能在公共论坛中共享。 如果客户有兴趣、我们可以直接联系并设置适当的文书工作。  

    此致

    Cynthia