This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:ADC3663的寄存器配置

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663, ADC3663EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1173659/adc3663-register-configuration-for-adc3663

器件型号:ADC3663
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

您好!

   客户对 ADC3663没有任何经验、且要求低于规定值。 您是否希望帮助提供寄存器配置?

采样频率 40MHz
DCLKIN 20MHz
输出格式 2线 SLVDS、
 使用复数抽取(16位 I +16位 Q)、
二进制补码
抽取滤波器 2.
FCLK 源 DDC

e2e.ti.com/.../ADC3663_2D00_config.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    如果客户不熟悉 ADC3663、请将其指向 ADC3663EVM 用户指南以供参考:  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau366/sbau366.pdf?ts=1669142607407&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADC3663EVM 

    此外、客户可以下载下面的 EVM GUI 并通过选择"保存配置文件"来更改设置以导出所需的寄存器写入:

    https://www.ti.com/tool/ADC3663EVM 

    我使用上述参数设置 GUI、并使用寄存器写入保存配置文件。 默认情况下、输出数据格式是二进制补码。 但是、客户没有提到他们想要将什么用于复杂混合的 A NCO 值。 我还假设他们希望使用16位模式。  

    此致、Amy

    e2e.ti.com/.../ADC3663_5F00_RegisterWrites.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x19寄存器的值为0x82 、与 BIT3-2冲突的值必须为0、在 ADC3663第61页列出。 配置 txt 文件中是否存在输入错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    在任何情况下、如果我们的 GUI 与数据表中的专用寄存器之间存在差异、我们建议您坚持使用我们的 GUI 执行的值。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase

      我有 ADC3663 EVM +LVDS FPGA 插入器卡、不带 TSW1400EVM。 我能否 通过"ADC35XX EVM GUI"导出寄存器配置值? 在  "ADC35XX EVM GUI"中找不到"保存配置文件"按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    您可以使用保存日志按钮导出寄存器。 这会将所有文本保存在命令窗口中、包括写入器件的寄存器序列。 无需 TSW1400EVM 即可保存寄存器序列。 但是、您将需要 TSW1400EVM 来获取任何数据。

    此致