This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:通过 DAC11001B 设计验证、可获得超纯净输出电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119, REF6230, OPA4187, DAC11001B, DAC11001A, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1172802/dac11001b-dac11001b-design-verification-for-ultra-clean-output-voltage

器件型号:DAC11001B
主题中讨论的其他器件:TMUX1119REF6230DAC11001AOPA828

您好、德克萨斯州、

 借助 DAC11001BPFBT、我想生成具有微伏(例如50uV)精度的超净直流频率双极缓冲输出电压(-2.5V 至2.5V)、该精度将进一步级联到精密模拟开关(TMUX1119)。 为了保证器件性能、我想批判地分析所附 DAC 设计原理图中可能存在的漏洞。 我有以下问题:

  1. 我已经使用四通道 OPA4187IRUMR 来设计参考部分、这种布置(随附原理图、用于带有 REF6230的3V 外部基准)是否会使 REF_PS、REF_PF、REF_NS、REF_NF、DAC_ROFS 出现任何非理想行为?
  2. 如果给定从基准电源(+/-3V)到 VCC (+10V)、VSS (-10)的最大可能余量、DAC 是否会优于性能? 为了最大限度地降低本底噪声、我们应该减小 VCC 和 VSS 电源吗?
  3. 由于 DAC1101提供了非缓冲输出电压、因此对于直流缓冲器输出、我们是否应该使用增益为1的高精度仪表放大器作为缓冲器或具有最小失调电压、超低噪声等的精密运算放大器? 设计具有最小噪声、失调电压…μ V 的同相缓冲器(也是反相缓冲器、即增益=-1) 您能否澄清一个可能的设计参数列表以及必须遵循的参数规格(失调电压、噪声、零漂移、输入偏置电流)、以便实现相同的设计参数和参数规格?
  4. 对于 e-Trim、超 β 和零漂移运算放大器技术中提到的要求、哪一个应该是最佳选择、为什么?

谢谢、此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh 将对此进行回顾并提供一些输入。  他将于星期一作出答复。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的联系。  

    我使用四通道 OPA4187IRUMR 来设计参考部分、这种布置(通过 REF6230连接3V 外部基准的原理图)是否会提供 REF_PS、REF_PF、REF_NS、REF_NF、DAC_ROFS 的任何非理想行为?

    AM:参考缓冲器原理图似乎正常、 OPA4187提供20nV/Hz 噪声、比 DAC 噪声7nV/Hz 高。 您可以考虑使用 OP827、它可以提供更好的噪声性能4nV/Hz。
     
    2.如果给定从基准电源(+/-3V)到 VCC (+10V)、VSS (-10)的最大可能余量、DAC 是否会优于性能? 为了最大限度地降低本底噪声、我们应该减小 VCC 和 VSS 电源吗?
    根据数据表,DAC11001A = 3V 净空,DAC11001B = 5V 净空以获得更好的性能。 在这里、我认为电源电压降低不会有所帮助。

    由于 DAC1101提供非缓冲输出电压、对于直流缓冲器输出、我们是否应该使用增益为1的高精度仪表放大器作为缓冲器或具有最小失调电压、超低噪声等的精密运算放大器? 设计具有最小噪声、失调电压…μ V 的同相缓冲器(也是反相缓冲器、即增益=-1) 您能否澄清一个可能的设计参数列表以及必须遵循的参数规格(失调电压、噪声、零漂移、输入偏置电流)、以便实现相同的设计参数和参数规格?

    AM:通常用于放大输入与输入之间的不同信号的仪表放大器(INA)、应用需要非常大的放大(G= x100、x1000)。 。
    首选输出配置是单位增益同相缓冲器、因为内部噪声增益低于反相配置。
    此外 、我们建议将 OPA828用作输出缓冲器、因为它提供 的噪声(4nV/Hz)非常低、与 DAC11001A/B 相当

    4.对于 e-Trim、超 β 和零漂移运算放大器技术中提到的要求,哪一项应该是最佳选择,为什么?

    AM:运算放大器和 IT 技术的选择取决于应用要求、下面是我的简短评论。

    超 β:它提供低偏置电流,在温度范围内具有更高的增益和更低的偏置漂移。
    零漂移:自动补偿输入失调电压、低输入失调电压和低窄带噪声。
    e-Trim:该技术通过校准失调电压和温漂最终制造、有助于提高器件的精度。 这些应用具有超低失调电压和出色的温漂性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安布

    感谢详细说明。 如果硬件调试中出现任何问题、我们将向您回复。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    当然,请告知我们进一步的支持。