This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC 输出的最大/最小偏移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176422/dac80501-max-min-offset-of-dac-output

器件型号:DAC80501

各位专家:

美好的一天!   我正在寻找 DAC80501的一些其他信息、但在数据表中找不到这些信息。 无负载电流时、DAC 输出相对于 GND/AVDD 的最大/最小偏移是多少?

提前感谢您。



此致、
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    此处仍然适用已发布的偏移误差规格。  请注意、在我们的脚注中、我们澄清了输出是空载的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我错过了这个脚注。 非常感谢您指出这一点。  

    此致、

    Jonathan