This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:EVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021, ADC124S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176371/adc122s021-evm

器件型号:ADC122S021
主题中讨论的其他器件: ADC124S101EVMADC124S101

大家好、

 ADC122S021 (8引脚 VSSOP、封装尺寸为3mm x 3mm)的 EVM 和 GUI 是什么?  

ADC122S021 的产品文件夹中包含 ADC124S101EVM、电路板说明中 包含 ADC122S021。  

但是、EVM 板会填充 ADC124S101、后者采用10引脚 VSSOP 封装、封装尺寸为3mm x 3mm、不能用于放置  ADC122S021 (封装尺寸为3mm x 3mm 的8引脚 VSSOP)。  

您能不能建议使用 EVM 板评估 ADC122S021? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Py:

    ADC124S101EVM 可适应 ADC122S021器件-从器件的引脚1角度来看、它们都是引脚2引脚兼容的。  ADC122S021映射到 ADC124S101引脚1-4和7-10。  只有通道编号发生变化、这在最后不应成为问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    然而 、ADC122S021 和 ADC124S101的封装高度相同、但其侧引脚数不同、4引脚与5引脚之间存在差异、因此间距也不同。 如下所示、 可能无法使用相同的封装。  

    我尝试匹配引脚和焊盘图案-看起来是不可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Py:

    很抱歉、混淆了、我看到它是相同的封装前缀、但这两个器件具有不同的引脚间距。  我们没有专门用于2通道器件的 EVM。  不过、4通道器件的工作方式相同、因此您可以将其用于评估吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的确认。 您可能希望从 ADC122S021的产品文件夹中删除"ADC124S101EVM"、并   ADC124S101EVM 的产品文件夹说明中的器件支持说明中删除 ADC122S021系列。  

    此外、您是否拥有以下 EVM? "具有输入多路复用器的12位、10位和8位模数转换器评估板用户指南"文档中对此进行了介绍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、该板不再可用。