This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADC 采样配置

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175487/ads1248-adc-sampling-configuration

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1148

您好 E2E 专家。

你好。

我最近使用的是 ADS1248芯片。 ADC 采样配置存在一些问题、我使用2.048v 的内部基准电压、然后正通道为0、负通道为1、增益为 PGA1、FSC 未设置。 当电压 I sample 为2.048V 时、AD 采样值不是8388607、您是否需要查看我的初始化和采样配置?

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    在这些情况下、如果代码值不是满量程(8388607)、您会得到什么代码值? 它是否接近? 它是否已关闭?

    如何设置电压? 换句话说、AIN0上的绝对电压是多少(相对于接地) 、AIN1上的绝对电压是多少(相对于接地)?

    您使用的是单极还是双极电源?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    你好。

    我使用单极电源。 接地 AIN0为1.528v、接地 AIN1为-0.504v。 满量程时、读取的值如图:所示

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    如果您使用的是单极电源、则施加的输入信号都不能小于接地。 因此,AIN1不能在-0.5V,它必须>0V。 请参阅 ADS1148数据表中的第9.3.2.1节

    另请参阅表7.1绝对最大额定值。 您违反了这些额定值、因为最大绝对输入电压不应小于 AVSS-0.3V。

    布莱恩