This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:内部采样电容器查询

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176432/ads8353-q1-internal-sampling-capacitor-query

器件型号:ADS8353-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS8353

您好!

我们使用的是具有3.3V 外部基准电压的32 CLK 单 SDO 模式。 我们通过 RC 滤波器(100欧姆、2.2nF)从运算放大器输出(单端)馈入 ADC 输入。 我们使用 SCLK = 18.75MHz (Tacq=1.88us)。 我们知道、该部件有两个通道、每个通道都有专用的采样电容器(40pF)。   

我们的理解是、有一个内部开关(50欧姆)、可在每个采集阶段的开始/结束时将外部输入电压连接/断开与内部采样电容器的连接。

我们想知道、在每个转换时间结束时、内部采样电容器是放电至0V、还是将保持电压、还是将在下一个采集周期开始之前预充电至任何不同的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeklekshmi、

    让我深入探究一下这个问题、并尝试验证 ADS8353的 S/H 电容在转换之间的设置位置(或是否设置)。  想知道、您目前是否有问题或这纯粹是调查性查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们正在尝试对 ADC 进行最坏情况的电路分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最坏情况分析、您可以假设电容最初为0V、ADS8353具有满量程正输入。  更保守的方法是假设电容器重置为 Vref、输入为 FS+或 FS-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Tom Hendrick 

    感谢您的回答