This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05:使用 Σ-Δ 调制器 ADC IC 测量交流电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176947/amc3306m05-measuring-ac-voltage-using-sigma-delta-modulator-adc-ic

器件型号:AMC3306M05
主题中讨论的其他器件:AMC3302AMC3301

各位专家:

在选择组件时、我必须了解如何使用此 IC 来测量双向电流。 但我对看到这个应用电路有疑问。

由于 INN 和 HGND 短接在一起(尽管10 Ω 电阻器在 INN 与接地之间提供非常低的阻抗)。 当电流向一个方向流动时、当 INP 低于 INN 时、调制器如何能够测量电压、从而使 INP 的绝对电压相对于 INN (HGND)为负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如您所述、如果 VINn 和 HGND 短接在一起、AMC3306将使用该点作为"0V"基准。  根据流经 RSHUNT 的电流方向、VINp 上的电压将相对于 HGND 为正或负。  如果电流仅沿一个方向流动、则 VINp 上只会出现正(或负)电压。  如果您查看数据表第6.1节中的绝对最大额定值、您将看到两个输入都可以低于接地值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 允许输入引脚上负绝对电压的额定值规范。 但我的疑问是、通常在基于运算放大器的测量电路中、最大轨电压和最小轨电压决定了输出电压限制。 在这种情况下、由于 VINn 已经对地短路、当 VINp 相对于接地变为负值时、为什么输出不饱和/限制到电路中的最小轨电压。 它如何能够测量低于 IC 提供的最小轨电压的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    如果您看看 AMC3301或 AMC3302隔离式放大器、它们具有相同的建议输入配置、其中 VINn 连接到高侧接地。  VINp 可在+/-处摆动至最大绝对电压电平、但电压感测范围仅限于相应数据表中注明的饱和电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的。 在 AMC3301中、如下图所述、它显示削波前支持的差分输入电压为+-320mV。

    如前所述、当 VINn 接地时、这仍然有效。 但是、由于 IC 模拟输入部分的最小电压为 HGND、如下图所示。 当 VINp 相对于 HGND 变为负时、红色部分中的电路是否会饱和、并且无法感测差分电压。 如果不是这样、那么 IC 中是否会生成负电源轨来支持此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    只要输入信号处于器件的线性范围内、红色电路就不会饱和。  VINp 引脚可以变为负、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您回答问题。