This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADC 在配置的端口上不采样

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176896/ads7038-q1-adc-does-not-sample-on-configured-port

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:RM48L952

您好!

我有一个定制板、它嵌入了具有上述器件型号的外部 ADC。 我想从端口4读取数据、但始终读取数据属于端口1。 请查找随附的用于读取端口4数据的 SPI 跟踪。

此致、

Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin、

    我将在周一早上之前回顾您的数字波形并提供一些建议。   

    谢谢、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    您是否有机会查看我的问题?

    此致、

    余弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin、

    该器件具有用于配置器件的可编程 SPI 协议(请参阅表8.8)。  您使用哪种模式?  在我看来、您从模式角度看待 MISO 和 MOSI 的方式不同。  这两个信号都应在一个边沿上捕获、并应在另一个边沿上转换。  在本例中、MISO 在下降沿转换、MOSI 在上升沿转换。  我认为、如果您纠正此差异、您可以解决此问题。  请参见下图:

    但愿这对您有所帮助。  很抱歉耽误你的时间。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    在我看来(如果我错了、请纠正我)、MISO 触觉采样也在上升。 这是 DATA_CFG 寄存器的默认配置。 此外、我用0x00对其进行了覆盖(SPI 模式0)。

    顺便说一下、我找不到表8.8。

    在开始将器件与输入进行交互之前、我是否必须做一些初步的事情? 目前、我在启动阶段执行以下操作:

        setRegisterBits(SYSTEM_STATUS_ADDRESS, SYSTEM_STATUS_BOR_MASK);
    
        setRegisterBits(GENERAL_CFG_ADDRESS, GENERAL_CFG_CH_RST_SET_ALL_CH_AS_ANALOG_INPUTS);
    
        writeSingleRegister(SEQUENCE_CFG_ADDRESS, SEQUENCE_CFG_SEQ_MODE_MANUAL);
    
        writeSingleRegister(DATA_CFG_ADDRESS, 0x00);

    谢谢、

    此致、

    余弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin、

    很 抱歉、我是指第24页的表8-8。

    通常 、对于 SPI、在同一个边沿上的 MISO 和 MOSI 采样数据。  两者都在同一个边沿转换数据。  在您的情况下、MOSI 在时钟的上升沿转换。  这也是模式00的边沿、ADC (从器件)在该边沿上捕获信号。  根据延迟、建立时间和保持时间、它不能确定逻辑状态是什么。  主器件应在模式00的下降沿转换数据。  在下面、我展示了典型模式00通信 和无效模式00通信的和示例、其中主器件在上升沿转换数据。

    3. 我建议您先执行寄存器写入操作,然后执行读取操作,以确认 SPI 配置正确。  我认为、一旦 SPI 通信正确、您就不会遇到输入错误(端口)的问题。

    希望这对艺术有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    非常感谢您的耐心等待。  

    这真的很奇怪、因为我的 uC (RM48L952)配置有 SPI-00。

    我设法将 uC 放在01中、现在似乎我得到了您描述的波形(好波形)。 请查找附件。 但由于未知原因、器件不会发回任何内容。 我将进行调查、但至少现在我有了正确的波形。  

    谢谢、

    此致、

    Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin、

    现在看起来是正确的。  请注意、对于所有器件、SPI 模式的定义并不一致。  我不确定器件为什么不发回任何内容。   您是说 SDO 是恒定的高电平还是低电平?  听起来您仍处于调试阶段、因此请告诉我您的调查是如何进行的。   

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我使其正常工作。 非常感谢您的专业支持。

    此致、

    余弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!